***************************************************************
                    IHC Visual version 1.32
***************************************************************
Copyright (c) LK as, 2000-2003

Denne readme fil indeholder de seneste informationer om IHC Control softwaren. Du kan ogs finde de seneste nyheder p LK's hjemmeside http://www.lk.dk.

Indhold:
========
1. INSTALLATION
   1.1 Installations tips.
   1.2 Opdatering af firmware i IHC Controller.
   1.3 Filer tilrdighed p CD'en.
2. VIGTIGT AT VIDE
   2.1 Forbedringer i version 1.32
   2.2 Forbedringer i version 1.31
   2.3 Forbedringer i version 1.30
   2.4 Kompatibilitet
   2.5 Begrnsninger

---------------------------------------------------------------
AFSNIT 1. INSTALLATION
---------------------------------------------------------------
1.1 Installation tips
---------------------

1) Ved installation luk s mange andre programmer som muligt nr softwaren installeres.
2) Ved installation p Windows NT 4 og Windows 2000 skal man have administrator rettigheder p PC'en.
3) Af installer de tidligere versioner af IHC Visual og IHC Firmware Loader fr de nye versioner installeres.
4) Ved installation p windows 95 og windows 98 som ikke har DCOM installeret, skal installationen kres igennem 2 gange. 
   Det sker p flgende mde :frst installeres IHC Visual og man bliver bedt om at genstarte PCen. 
   Nr PCen starter igen vil IHC Visual installationsprogrammet automatisk starte igen, flg instruktionerne og installationen er afsluttet.

1.2 Opdatering af firmware i IHC Controller
-------------------------------------------

Hvis IHC Control v1.32 ikke leveres sammen med IHC Controller skal Controlleren opdateres med ny firmware inden IHC Control v1.32 kan benyttes. Programmet IHC Firmware Loader kan benyttes til at checke firmware versionen i IHC Controller samt eventuelt opdatere til den nye firmware version 0.1.5.0. eller senere.

1.3 vrige filer tilrdighed p CD'en
-------------------------------------
P IHC Control CD'en ligger der flgende filer og kataloger som ikke optrder i installationsmenuen.

\DK\IE401\IE4SETUP.EXE
Der skal som minimum vre installeret Internet Explorer 4.01 inklusiv Service Pack 2 for at IHC Visual fungerer korrekt.

\DK\VISUAL\PDF\IHCVISUAL.PDF
Introduktionen af HTML help til IHC Visual i PDF format.

\DK\VISUAL\DISK1...
Giver mulighed for at installerer IHC Visual ved hjlp af 3.5" disketter p PC'er uden CD-ROM drev.

\DK\FIRMWARE\PDF\IHCFIRMWARELOADER.PDF
HTML help til IHC Firmware Loader i PDF format.

\DK\FIRMWARE\DISK1...
Giver mulighed for at installerer IHC Firmware Loader ved hjlp af 3.5" disketter p PC'er uden CD-ROM drev.

\DK\TERMIHC
TermIHC programmet TERMIHC13CDK.EXE samt tilhrende IHC Manual IHC104DK.PDF i PDF format. Desuden forefindes ogs IHC-BUSlink Manual BUS103DK.PDF i PDF formatet.

---------------------------------------------------------------
AFSNIT 2. VIGTIGT AT VIDE
---------------------------------------------------------------
2.1 Forbedringer i version 1.32
-------------------------------

Gem af noter til in og output moduler rettet. 
Gem af projektfil p Diskette rettet.
Denne opdatering retter en fejl, hvor IHC Visual gr ned ved hjre-klik med musen. Fejlen opstr efter at brugeren har hjre-klikket p en speciel Indgang og valgt <Kopier>. 
Alarmblokke er fejlrettet og opdateret med notefelter.

2.2 Forbedringer i version 1.31
-------------------------------

Der er rettet en fejl, s der ikke fs "bl skrm" ved nedlukning af IHC Visual under Windows 98.

2.3 Forbedringer i version 1.30
-------------------------------

Alarm afsnittet er blevet forbedret med logfunktion og blinkfunktion, samt nye blokke til LKs Kodetastatur. 
Ligeledes er det nu muligt at opholdet sig i zonen, med en aktiv skalsikring via magnetkontakter.
Hvis der anvendes et gammel LKs tastatur (CT2000) eller status tryk, skal der indsttes en "kort puls" funktionsblok imellem funktionsblokkene, da flere af dem nu krer med puls.
Hvis der anvendes en (NC) Alarm PIR anbefales det at anvende Inputmodul 24/3mA sammen med disse PIR samt ved magnetkontakter p.g.a strmforbrug. 
Det anbefale at anvendes PIR 120C 12V til alarmfunktion samt at anvendes de funktionsblokke der ligger i underbibloteket "IR 120C 12V".
Sikkerhedsblokken til rg, gas, vand og el findes nu i en udgave med logfunktion, samt at begge udgaver af sikkerhedsblokken nu understtter at lydgiverne indendrs kun er aktive s lnge der er rg eller gas ved sensoren.

Funktionsblokkene til persienne- og jalousistyring er revideret samt udvidet. Det drejer sig om funktionsblokkene 3.1.a, 3.2, 4.12 og 4.13.

Mange af ur funktionsblokkene gemte undvendigt tnd- og sluktidspunkterne ved strmsvigt i de 256 Byte EEPROM der herved let blev fyldt op. Derfor er alle ur funktionsblokkene ndret s tnd-/sluktidspunkterne ved strmsvigt ikke gemmes i EEPROM'en. Hvert tidspunkt fylder 4 bytes.

Funktionsblok programmering er nu udvidet med et case program, s det er nemmere at hndtere flere tilstande som input til et program. For at oprette en case trkkes en variabel til en kommandogruppe.

Det er blevet nemmere at forbinde flere udgange til en funktionsblok, f.eks. i forbindelse med sluk alt. Det er nu mulig at trkke fra en udgang til et output modul, hvorved alle udgange forbindes.

Hvis notefeltet for variablene indgange og udgange under egenskaber udfyldes kan det ses direkte i installationsvinduet.

Loggen under simulering har nu fet endnu en filterfunktion, s det kan bestemmes hvilke variable der skal skrives i loggen. Desuden kan loggen gemmes i en logfil.

Funktionaliteten er udvidet i programmeringsvinduet, idet det nu er muligt at f en hndelse nr blot en variabel tilskrives vrdi eller nr en variabel skifter vrdi.

Det er nu udvidet med en ny link mulighed, kaldet dobbelt link. Denne link mulighed gr det er enklere at holde flere funktionsblokke synkroniseret, f.eks. hvis man har flere blokke p samme fysiske udgang.

Simuleringen er blevet opdelt i to menu punkter, sledes at der nu er et menupunkt for simulering kun p PC samt et menu punkt for installationssimulering, dvs. hvor den fysiske installation medgr i simuleringen.

Det er nu muligt at indlgge sine egne tekster for en del note felter. F.eks. nye komponent typer. Se under menupunktet dokumentation.

Funktionsblokke med PIR og Timerfunktion m ikke forbindes til slukalt blokken via dobbeltlink, da der s vil blive udfrt et slukalt p blokken ved timerudlb i PIR blok

IHC Visual er blevet udvidet med en automatisk backup funktion, som med jvne intervaller gemmer en kopi af projektet. Dette er nyttigt f.eks. ved strmsvigt.

IHC Service program til aftestning og fejlfinding af en IHC installation (se afsnit 1.3).

Programmerne kan ogs kre under Windows XP.

2.4 Kompatibilitet
------------------
IHC Visual version 1.32 er bagud kompatibel, dvs. der kan indlses projekter, funktionsblokke og funktionlinks fra tidligere versioner af IHC Visual. Dog skal backup af IHC Projektet benyttes hvis der er anvendt IHC Visual 1.0, da IHC projektet ikke kan hentes i IHC Controlleren. Projekter, funktionsblokke og funktionlinks der er udviklet ved hjlp af IHC Visual version 1.32 kan ikke lses af tidligere versioner af IHC Visual. 

2.5 Begrnsninger
-----------------
IHC Visual understtter stadigvk de 158 ind- og udgange for IHC-BUSlink Master, men de 32 interne ind- og udgange som typisk blev benyttet af IHC-BUSlink Master til sammenkoblingsprogrammering understttes ikke lngere.

Ved opdatering af firmwaren bliver alle udgangene nulstillet. Vr opmrksom p at eksternt udstyr evt. skal genstartes, som f.eks. gasfyr med pmonteret gasmagnetventil.

Desuden nulstilles alle tllervrdier i IHC Controlleren, s en forbrugstller skal aflses inden opdateringen af firmwaren. Vrdierne kan overfres ved at indstte dem i det nye IHC projekt.

IHC Visual, IHC Firmware Loader og IHC Service kan ikke lngere afvikles under Windows 95 og Windows 95 OSR 2.